This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:EN 引脚上需要明确的外部上拉电阻器值(TPS63802)

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440887/tps63802-clarity-required-external-pull-up-resistor-value-on-en-pin-tps63802

器件型号:TPS63802

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们使用 TPS63802DLAR 器件。  VIN 电压为4.5V。 对于 电路运行、我们需要使用10M Ω 电阻器上拉 EN 引脚。  这里、EN 引脚被拉至 VIN (4.5V)。 请参阅下图。


该10兆欧电阻器是否会影响 EN 引脚的驱动强度?  

EN 引脚上可以使用的上拉电阻器的最大值是多少? (尤其是在 MEG 欧姆电阻范围内)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    我们可以使用数据表 EC 表中的 Ilkg 规格和 EN 上升阈值来计算可接受的最大 Rpull 值。

    公式如下所示。

    (VIN-VTHR_en)/Rpull_up=ilk。

    此处、最大 Ilkg 为0.2uA、最大 VTHR_en 为1.13V。

    因此最大 Rpull 应该约为16Meg。 因此10meg 在这里是可以接受的。

    此致

    TAO