This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563300:直流/直流转换器

Guru**** 2414140 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563300, TPS62933F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439054/tps563300-dc-dc-converter

器件型号:TPS563300
主题中讨论的其他器件: TPS62933F

工具与软件:

您好!

我需要设计一个直流/直流转换器、使用 Vin = 24V 至28V、Vout1 = 3.3V 和 Vout2 = 5V (隔离式输出电压)。

目前我在 设计中使用 TPS563300DRLR 这种稳压器和反激式变压器。

但我需要使用任何其他新技术来设计具有双路输出稳压的直流/直流转换器、用于隔离和非隔离输出。

给我一些可能的设计思路。

BR、

尚加普里亚集团

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请参阅本应用手册: 使用 TPS62933F 设计一个简单的低成本 Flybuck 转换 器解决方案、可以同时输出隔离输出和非隔离输出。

    目前我在 设计中使用 TPS563300DRLR 这种稳压器和反激式变压器。 您是否已经在使用 Fly-Buck 拓扑?  

    您能分享自己的终端设备和应用需求吗? (如输出电流需求)

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已经在使用 Fly-buck 拓扑?  - 有。

    您能分享自己的终端设备和应用需求吗? - 输入电压:24V、输出电压1 (非隔离):3.3V、输出 电流1 (非隔离):100mA、输出电压2 (隔离):5V、输出电流 (隔离):200mA。

    BR、

    尚加普里亚集团

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shangugapriya

    您能否分享您使用的 Flybuck 原理图? 我想您已经有了一个隔离式输出和一个非隔离式输出?

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的原理图。 这里使用的降压转换器是 STM 中的 L5972D。 在我当前的设计中、我认为使用 TI 的 TPS563300DRLR。

    但除此之外、我还在搜索任何其他替代技术、以使用单个 IC 生成隔离式和非隔离式输出。

    BR、

    尚加普里亚公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您 为 IC300获得一个非隔离式输出 VCC1和一个隔离式输出电源;此处适合使用 Fly-Buck。

    TPS563300为轻负载下的 PFM 模式、要配置 Fly-buck、请选择 TPS62933F。

     TPS62933F 具有内部补偿功能、因此无需设计 COMP 网络及其同步降压转换器、无需添加 D300;而且从200k 到2.2MHz 具有更低的 Rdson 和可编程 fsw。 您可以将 250kHz 与电流电路相同、也可以选择更高的 fsw 来 实现更小的 变压器尺寸。

    应用的 TI GaN FET。 有一个设计示例: 使用 TPS62933F 设计简单、低成本的 Flybuck 转换器解决方案

    BTW,是否有任何系统关注放置这么多的童子军? 应该不需要1nF 和10nF、并且您可以移除2×100nF

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的意见。

    我会检查它是否会回复给您。

    是否有任何系统问题来放置这么多的童军?  -仅为过滤目的而添加。

    BR、

    尚加普里亚集团

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    表示感谢