This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628511EVM-139:TPS628511EVM-139的波特图

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS628511, TPS628511EVM-139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439765/tps628511evm-139-bode-plot-for-tps628511evm-139

器件型号:TPS628511EVM-139
主题中讨论的其他器件:TPS628511

工具与软件:

我们 将在 TPS628511降压转换器设计中实现瞬态响应测量。  
您能否为我们提供 TPS628511EVM-139评估板的波特图作为参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andril:

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    我需要一些时间来获取 EVM 并进行测量。

    结果可用后、我会再给您回复。

    您有一些设置偏好吗? 否则、我将测量 Vin = 5V 且 Iout = 1A 时的波特图。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德里尔、您好!

    以下是 TPS628511EVM-139的波特图(Vin = 5V、Vout = 1.8V 且 Iout = 1A):

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:
    感谢您的答复! 祝你度过美好的一天!