This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:TPS562200DDCR 输出

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439025/tps562200-tps562200ddcr-output

器件型号:TPS562200
主题中讨论的其他器件:TPS562242

工具与软件:

您好!

我们计划 在设计中使用 TPS562200DDCR 器件。 我已针对以下输入输出值运行 webench

输入电压= 5V - 6V

VOUT = 3.3V@1.5A

webench 显示错误"设计更新失败。 计算得出的占空比超出限制"

BU、我们的设计将会占用近1A。 当我给出1A 电流时、webench 提供了适当的输出。 我是否需要更改稳压器? 此价格范围内是否还有其他稳压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件可支持您的应用。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    TI 是否有任何采用相同封装的替代器件具有以下要求、

    • 输入电压- 2-7V
    • VOUT (最小值)- 1.2V
    • 输出电流- 2A

    此外、环境温度为70度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的低电压器件通常支持5.5V Vinmax、您能限制输入电压范围吗? 我能知道您的应用吗、以便我为您提供高级建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这款器件的性能如何  

    TPS562242DRLR -在本例中、我们需要更改封装

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS562242的 Vinmin 为3V、这意味着当 Vin 低于 UVLO 阈值(典型值为2.72V)时器件将关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheng:

    在本例中、Vin 电压始终高于4.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    则没关系。