This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:LM5118

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440312/lm5118-lm5118

器件型号:LM5118

工具与软件:

大家好、团队成员:

如何计算补偿参数(R、C 和 C 值)?

假设:

  • 输入电压 Vin_{in}Vin:9–36 V
  • 输出电压 VoutV_{out}Vout:28 V
  • 输出电流:1.5A
  • 开关频率:420khz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     如果使用降压/升压模式、则需要 VCS 电流检测阈值电压(典型条件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thirupathi:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    最好使用快速入门计算器来实现这一点:

    https://www.ti.com/tool/download/LM5118QUICK-CALC

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享链接。 但是,它没有显示 VCSV_{CS}VCS 的典型值,我也无法在数据表中找到此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thirupathi:

    请参阅数据表:

    此致、

     Stefan