This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:它是否能够像 TPS25981方法一样通过添加 MOSFET 来配备反向电流阻断?

Guru**** 2638545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439312/tps22811-can-it-equip-with-reverse-current-blocking-like-as-tps25981-method-by-add-mosfet

器件型号:TPS22811

工具与软件:

你(们)好

 作为标题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alpha:

    我对延迟答复表示歉意。

    不能、这不能用于 TPS22811。 与 TPS259814类似、dVdt 会在启动完成后在内部短接至 Vout。 这将导致外部 FET 的 Vgs 变为0V。  

    在 TPS259813中、我们没有此短路、因此只能使用该型号来驱动外部 FET。

    此致、
    Arush