This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:快速充电转换 VBAT 阈值电压

Guru**** 2385530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25618
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438847/bq25618-fast-charge-transition-vbat-threshold-voltage

器件型号:BQ25618

工具与软件:

您好!

我们的客户对快速充电转换 VBAT 阈值电压有疑问。

正如他在下面的中看到的 VBATLOWV 规格、他的理解是、BQ25618从电池充电从3.1V VBAT 开始时的预充电开始。

他的理解是否正确?  

我个人认为电池充电从快速充电开始、因为在这种情况下、VBAT 会从充满电状态下降。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VBATLOWV 表示从预充电到快速充电的转换。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他的问题是、当从 VBAT = 3.1V 从充满电状态开始充电时、BQ25168充电状态。 是从预充电还是快速充电开始?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电池电压降至 VBATLOWV 下降以下、充电电流将转换为预充电。 如果电池电压上升至高于 VBATLOWV 上升、充电电流将转换为快速充电。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 客户问题已解决。