This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933F:上升时间和下降时间

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438517/tps62933f-rise-time-and-fall-time

器件型号:TPS62933F
主题中讨论的其他器件: TPS62933EVM

工具与软件:

您好!

我在数据表中找不到开关节点上升和下降时间的标称值

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yo SC

    我们 不会在数据表中正常提供软件的 Tris 和 Tfall。  需要计算效率吗? 我们有可用于估算效率的 WEBENCH 工具:

    webench.ti.com/.../customize

    如果还有其他问题、敬请告知。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在尝试为降压24V 至5V 设计输入滤波器(L-C)。
    该滤波器应该可以帮助我处理 EMI 问题。

    要做到这一点,我需要 Trise 和 Tfall

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yo

    我来检查一下。

    谢谢和最好的成绩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Yo

    我在 TPS62933EVM 上测量了 SW、 Vin=24V、Vo=5V、Io=2A。 Trise 约为12ns、Tfall 约为1.4ns。

    谢谢、此致。