This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:电流限制功能

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439847/tps25983-current-limit-function

器件型号:TPS25983

工具与软件:

您好!
我写信给您、希望就我遇到的 TPS25983xL 电子保险丝 IC 问题寻求帮助、我将其用于欠压(UV)、过压(OV)和限流保护。

retry_dly=打开

NRETRY =短接至 GND

Itimer=开路

RLIM=300R =5A

Cdvdt=100nF

在 使用电子加载器测试有源电流限制功能时、 电子保险丝可以在未连接负载的情况下按预期工作。 然而、当我施加负载并降低电阻时、电流会超过5A 电流限值并上升、直至达到5.85A、然后电子保险丝关闭。

如何 解决此问题 ?

谢谢!

NIV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niv、

    您能确认您使用的是电子负载的 CR 模式吗? 如果没有、您可以尝试一下吗?

    器件之间会存在一些差异(尽管您的情况中的电流略高于预期变化)

    您能否分享您使用的确切测试设置和方法?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:
    感谢您的答复。
    我用"PRODIGIT 3311f"电子加载器测试了电流 CR 和 CC 模式,电流仍超过5.66A 达到6A 然后切断。电子保险丝  在输出信号上使用外部 FET 和10uF 和1uf 电容器进行反向电流阻断。  

    B. R

    NIV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niv、

    您如何监控电流? 您是使用电流探头还是使用 IMON 引脚。

    您还有任何波形吗?

    这在多个器件还是在不同的 ILIM 值下重复? 在开发的哪个阶段您会看到此问题?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:  
    电子加载器监控负载上的电流和电压。
    产品在不同的输出上有相同的电路,重复的 问题和结果,产品处于 集成和测试阶段。
    将 RLIM 更换为348R 时、电流截止值为5.3A。  

    在测试这种现象时、随着 我增大电流、我可以看到输出电压从16.0V 下降到14.8 、然后变为截止状态(RLIM=300R 或 RLIM=348R)。

    我可以更换 RLIM 以使截止电流足够低、从而在输出电压下降时达到所需的最大电流 、但有源电流限制为何不对其进行调节?

    谢谢!
    NIV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niv、

    在测试这一现象时、随着 我增大电流、我可以看到输出电压从16.0V 下降到14.8、 然后又下降到了截止值(RLIM=300R 或 RLIM=348R)。

    当负载消耗的电流增加时、器件将调节电流。 在此期间、输出电压将变为 ILIM*R_LOAD。 您确定这里没有发生这种情况吗?  

    在该调节期间、功率耗散将更高(Vin-Vout)* ILIM、因此结温将升高、从而导致器件热关断。 如果您希望器件在超过过流限制时进入截止状态、请使用具有断路器响应而不是电流限制响应的 TPS259830O 型号。

    您是否有任何波形可以帮助确认器件是否未调节电流? 或者您是否可以针对此器件在 TI EVM 上进行测试。

    此致、
    Arush