This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:当 Vin 和 GND 反向连接时、查找用于保护电路的器件。

Guru**** 2392615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439694/lm7310-find-a-device-to-protect-circuit-when-vin-and-gnd-are-connected-reversely

器件型号:LM7310
主题中讨论的其他器件:TPS25983

工具与软件:

嗨、团队:

当 Vin 和 GND 反向连接时、我需要找到一个用于保护电路的器件。  工作条件约为12V、30A。 集成式解决方案如下所示、但集成式解决方案通常用于在电流从 Vout 流向 Vin 时保护电路。 那么、您对此类要求有何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    您能否确认、您的应用为30A、需要集成解决方案?

    [报价 userid="529712" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439694/lm7310-find-a-device-to-protect-circuit-when-vin-and-gnd-are-connected-reversely "]我想找一款可在 Vin 与 GND 反向连接时保护电路的器件。

    我们将此功能称为"反极性保护"

    解决方案通常用于在电流从 Vout 流向 Vin 时保护电路。

    我们将此功能称为"反向电流阻断或保护"  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    实际上、电流要求约为15A。 但需要留出一些裕度。 我们是否有任何关于此类要求的路线图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

    因此、12V、15A 连续电流应用应该能够使用 TPS25983。

    我认为15A 应用不需要30A 器件。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

     TPS25983是否支持 反极性保护? 客户要求是 反极性保护、而不是电子保险丝。  如果支持、您能否帮助提供可以支持 反极性保护的电路或系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:  

    否、TPS25983不支持反极性保护、但可以通过在电子保险丝 GND 和系统 GND 之间添加一个二极管来添加反极性保护。  

    这样的。

    此致、
    Arush