This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22914:TPS22914BYFPR

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440324/tps22914-tps22914byfpr

器件型号:TPS22914

工具与软件:

大家好、

我们正在使用 TPS22914BYFPR 作为显示接口的电源开关,该开关要求5V 电源的斜升时间为0.05ms-10ms。

我们将 从降压/升压转换器驱动5V 电压、其软时间为6ms。  我们是否可以通过组合降压升压+  TPS22914BYFPR 实现斜升时间

我在此附上了参考原理图。

请告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    您是在问这款器件的开启时间。 该器件应能够在要求的时间内提供导通。 由于开关的开通时间非常短、降压转换器具有6ms 的软启动时间、因此输出压摆率主要取决于降压转换器而不是负载开关。

    此致、
    Arush