This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22991:我们能否将 TI#39负载开关用于负电源线?

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440418/tps22991-can-we-use-ti-s-load-sw-for-negative-power-line

器件型号:TPS22991

工具与软件:

大家好、各团队

我正在寻找具有电流限制功能的负载开关。

但我要为负电源(而不是正电源)寻找负载开关。

TI 是否销售用于负电源的负载开关?

如果正确、请告诉我型号。

我想要的类型可以使用一个外部电阻器进行编程、最大电流为2.5A。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明石山:

    我们没有用于负电源轨的负载开关。

    此致、
    Arush