This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:电流检测电阻限制

Guru**** 2811045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2662, TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440663/lm5069-current-sense-resistor-limitations

器件型号:LM5069
主题中讨论的其他器件:TPS2662TPS2660

工具与软件:

根据数据表、电流检测电阻值 Rs 不得大于100毫欧。 有没有理由这样做? 我希望在较小的电流电平下(在80mA 至100mA 范围内)提供保护、但这需要一个高于100毫欧的电流感应电阻器。 如果我使用680毫欧、会发生什么情况?

如果此器件无法支持此用途、TI 是否提供了其他具有类似功能但允许更低电流限制的器件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是因为在如此低的电流电平下精度会很差。 我会建议检查电子保险丝器件、如 tps2660、tps2662

    此致  

    Kunal Goel