This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:忽略 OVLO 和 PG 特性所需的连接。

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440508/lm7310-required-connections-for-ignoring-ovlo-and-pg-features

器件型号:LM7310

工具与软件:

大家好!

我正在基于 LM73100RPWR IC 实施负载开关。 我只想启用/禁用具有 GPIO 的负载并略微限制浪涌电流。 我想忽略 OVLO 和 PG 功能、并确保按如下方式连接以正确的方式禁用它们:


我正在将 OVLO 直接连接到 GND、因为可以理解为低电平有效使能、并且根据我的理解、OVLO 将通过此操作禁用、Vout 状态将完全取决于 EN 状态。 这是正确的吗?

至于 PG 引脚、由于它是开漏引脚、因此将其保持悬空应该不会出现任何问题。

由于我不使用 PG 输出、我想我可以忽略 PGTH (我已将其连接到 PG、因为我在论坛的其他问题中看到过这样的结果)。 您能否确认一下、这不会影响任何操作阶段(启动、稳态...)的 IC 行为?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    [报价 userid="569061" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440508/lm7310-required-connections-for-ignoring-ovlo-and-pg-features ]]我将 OVLO 直接连接到 GND、因为它可以理解为低电平有效使能、并且根据我的理解、OVLO 由此禁用、Vout 状态将完全取决于 EN 状态。 这是正确的吗?

    至于 PG 引脚、由于它是开漏引脚、因此将其保持悬空应该不会出现任何问题。

    由于我不使用 PG 输出、我想我可以忽略 PGTH (我已将其连接到 PG、因为我在论坛的其他问题中看到过这样的结果)。 您能否确认一下、这不会影响任何操作阶段(启动、稳态...)的 IC 行为?
    [报价]

    这三项内容都符合您的要求。

    此致、
    Arush