This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:并联4-6 BQ25756的建议配置

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440615/bq25756-recommended-configuration-to-parallel-4-6-bq25756

器件型号:BQ25756

工具与软件:

并行4-6 BQ25756建议采用什么配置?  

  1. 并联运行中连接负载的首选方法是什么?
  2. 将另一个转换器作为负载的一部分进行下游转换是否存在任何问题?
  3. 为了说明这一点、所有 FB 引脚都应连接到 VBAT?
  4. 如何在并联器件之间共享充电电流?
    1. 是否在使用电阻器配置的器件数量之间进行均衡设置?
  5. SYNC 引脚的首选连接是什么?

这方面的应用是连接多个太阳能阵列串式输入、每个输入都有自己的 MPPT 算法。

谢谢!

米娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mina、

    1.确保所有 BQ2576与负载的连接大致相同。

    2.这是什么类型的转换器?转换器输入是什么类型的负载?

    3.是的,这是正确的。

    4.当 BQ25756为电池充电时、它将充当 ICHG 设置的恒流源。 BQ25756s 将受其 ICHG 引脚限制、因此 BQ25756s 在快速充电模式下将具有大致相同的电流。

    5.此处没有首选的连接类型。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦