This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7715A:TL77xxA 电源电压监控器

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: TL7715A, TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434183/tl7715a-tl77xxa-supply-voltage-supervisors

器件型号:TL7715A
主题中讨论的其他器件: TPS3700

工具与软件:

您好!

我想使用这个 IC、我有几个问题  

如果我检测到低于13V 的电压  

  1. 如何配置电路?
  2. 我能否在低电平有效使能稳压器下使用此电路  

 如何将其与低电平有效稳压器配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您的提问!  

    TL7715A 是一款旧器件。 我推荐使用 TLV809E 或 TPS3808E。  请检查器件、如果您有任何问题、请告诉我。  

    此致!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,我会研究这个!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    很乐意提供帮助!

    此致!

    Sila.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    我发现了一个不同的电压窗口比较器 TPS3700

    我曾尝试在数据表中复制该示例 、但发现没有相应地工作  

    我把它们绑在一起、门槛就不起作用、您能帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    关于 TPS3700、似乎您有2个 E2E 主题、看起来非常相似。 我建议我们只使用一个来对齐。 我将 在其他 E2E 上回答您的问题。 我认为这种方法对我们两个人来说将更高效。  

    谢谢!

    Sila Atalar