This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25758:两个具有 BQ25758的 MOSFET 是否可以支持双向转换器?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440131/bq25758-can-two-mosfet-with-bq25758-support-bidirectional-converter

器件型号:BQ25758

工具与软件:

您好!

a 我的帐户需要一个低于规格的双向转换器。 仅降压模式下的 BQ25758设置(仅使用两个 MOSFET (Q1和 Q2))是否支持反向模式?

正向:从输入到输出;输入电压:18V--24V,输出8V/10A;

反向:从输出到输入:输出8VOUT、输入:12V/10A;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、您好!

    是的、BQ25758可以在仅降压模式下支持反向模式。 请记住、我们能够在输入端看到来自输出端的电压。 这是因为电流会流过高侧 FET 的体二极管。

    此致、
    埃森·加洛韦