This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:如果存在连接到电池的负载、电流检测电阻应在哪里?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440020/bq25756-in-the-presence-of-loads-attached-to-the-battery-where-should-the-current-sense-resistor-go

器件型号:BQ25756

工具与软件:

数据表中的电流检测电阻 RBAT_SNS (位于 SRP 和 SRN 之间)显示在"系统"连接下方。 请参阅第61页、图9-1。

在我们的应用中、我们将负载连接到电池。 感测电阻是否应包含负载电流、或者是否应将其直接与电池串联(不包括负载电流)?

谢谢!

Willem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willem:

    感谢您的配合。 检测电阻应包括负载电流。

    如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦