This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:具有 OnSemi FDMQ8205A 的 PoE PD

Guru**** 2813975 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419000/tps2373-poe-pd-with-onsemi-fdmq8205a

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2372

工具与软件:

大家好、

我们目前正在设计一款具有 TPS2373的 PoE PD、可以从 PoE 开关(802.3bt)获取90W 的功率。 我已经使用过 TI 网站上提供的不同数据表、但还不能使其正常工作。

我主要使用的是 适用于 IEEE802.3bt PoE PD 的 TPS2373-4评估模块产品说明书、因为这差不多是我们要尝试实现的目标。 唯一的区别是、我们尝试使用44-57VDC PoE 输出(VDD、VSS)、 而不是直流/直流转换器。 我的问题是:是否有人  使用 TPS2373和 OnSemi FDMQ8205a (也使用了他们的产品说明书)开发出了功能性802.3bt PoE PD? 如果是、您可以向我展示 th 工作原理图还是帮助我完成设计?

请随时询问更多详细信息。

此致、

Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    感谢您发送编修!  

    由于您没有直流/直流输出、因此 TPS2372-4更适合您的应用。 此评估板可在 https://www.ti.com/tool/TPS2372-4EVM-006上找到

    此参考板中使用了 FDMQ8205A。  您可以移除用于添加直流适配器的循环电路、并添加  FDMQ8205A 数据表中推荐的电路。  

     

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    TPS2373的直流/直流部分是否会影响 PD 和 PoE 开关之间的识别部分? 只是想知道 TPS2372如何简化我的设计。

    感谢您快速回答!

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    感谢您的快速回复。 主要区别在于、TPS2373的 VC_IN 和 VC_OUT 引脚可驱动10-15V 输入直流/直流控制器 IC。 对于您的应用、由于不需要直流/直流转换器、因此您不需要 VC_IN 和 VC_OUT 引脚。

    您仍可以使用 TPS2373-4、但您需要添加电阻分压器以从 UVN-RTN 提供 VC_IN -RTN 10 - 15V 输入电压(触发 VC_IN 的 VDD)、并在 VC_OUT-RTN 处添加~1uF 电容器、在 VC_IN-RTN 处添加~0.1uF 电容器 以稳定电压。 TPS2372无需使用这些额外的器件即可工作。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您介绍的电路是否对于 TPS2373而言是强制性的、或者在没有该电路的情况下可以工作? 我的问题是、这是我的电路板无法工作的原因吗?

    谢谢!

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    感谢您的快速回复。  

    如果 TPS2373的 VC_IN 和 VC_OUT 没有我在上一篇文章中提到的电路、则会发生启动故障。 它可能会导致电路板故障。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    这是我收到并组装了 TPS2372 PCB。 我已经按照评估板数据表中所示的原理图进行了操作、但仍然无法正常工作。 我是否需要放置任何 AUTCLS、MPS_DUTY、IRSHDL_EN 或 AMPS_CONNECT 跳线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    感谢您的更新。 您可以参考以下图片、并  跳过红色循环部件。 请告诉我它是否可以正常工作。 谢谢!   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    谢谢你的答复,它似乎不起作用。 您是否有任何我可以执行的测试、以便您能够诊断正在发生的情况?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    您能否分享您的原理图?

    对于测试、如果您可以使用电流枪和 RTN-RTN VSS 电压测量以太网接口电流、那会很好。 它将有助于查看检测/分类/端口打开期间是否存在任何异常。 下面是一个示例。  

    此致、

    Diang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们制作了三个不同的电路板来分别对其进行测试、并在试验电路板上对其进行测试、这是包含 TPS2372的部件的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处显示了以太网输入和  FDMQ8205A 原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jeremy、您好!

    感谢您的原理图。 FDMQ8205A 页面看起来不是很清晰、但其他原理图看起来很好。  

    您能否 仔细检查 跳线是否如下所示? 如果可能、可以将 RV1降低至最小电阻(0欧姆)。   

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang、

    我已将 RV1设置为0欧姆、并使用示波器探测 VSS 和 RTN。 我似乎什么都没得到。 还有其他应该检查的事项吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jeremy、您好!

    这看起来像是一个迹象、表明 PSE - PD 接口不是导电的。  

    是否也可以检查 PR12 - PR36和 PR45 - PR78之间的电压? 如果也无法观察到信号、则 PSE - PD 不会创建直通、无法进行握手。 然后、您可能需要仔细检查以太网线路/RJ45端口连接。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    因此、即使握手尚未发生、PR12和 PR36之间以及 PR45和 PR78之间也应该有电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    将以太网连接到电路板时、我收到以下波形:
      这是2.16v pk2pk 处的45和78对。 500mV/div 和20ms/div

    这是对12和36:
      大约为1.14v pk2pk。 500mV/div 和20ms/div

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些脉冲也是从 FDMQ8205A 电路板发出的、速度为800mV pk2pk、示波器设置与上图相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    感谢您的波形、看起来 PSE 正在尝试向 PD 发送信号进行握手(如果不是噪声耦合)。

    而电压幅度不在有效检测范围内(2.7V - 10.1V)。 这可能没有问题、因为某些 PSE 可能会使用电流源代替电压源来进行检测。  

    奇怪的是、R_detection 和 C_detection 均符合标准要求。  

    您能否发送  具有更高分辨率的 FDMQ8205A 电路板、并且您是否能够读取 PSE 的寄存器以检查检测失败的原因是什么?  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang、

    以下是 FDMQ8205电路的概况:

    PSE 似乎没有有关检测故障原因的日志或警报。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    感谢您的新型整流器电路。 我将回顾一下并在本周之前回复您。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Jeremy、您好!

    一些 PSE 可能显示检测 R = LOW 或 R = HIGH /开路.... 这将有助于放大潜在的问题。

    顺便说一下、对于整流器、您能否仔细检查引脚编号是否按以下方式匹配?  

    您是否可以使用万用表二极管模式来测量 VSS -> VDD 是否是二极管转发? 我在我这边测试了一个 PD 板、VSS -> VDD 压降~0.6V、而 VDD -> VSS 不转发。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diang、

    我们终于使它开始工作。 我们的问题是、我们有错误的以太网连接器、因此我们缺少 poe 所需的4对中的2对。 有一件事不起作用、它是我的 PD 只能识别高达51W 的功率。 我将使用 TPH、TPL 和 BT 上的3个 LED 和数据表来了解 PD 可以达到的最大功率。 你是否有任何想法可能是什么原因?

    此致、

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    很高兴您使它起作用! PoE 通常需要5类或更高级别的电缆。

    TPH/TPL/BT 可以指示 PSE 类型。 3类高达51W、功率降级模式下的4类(例如限制为3类)也可能为51W。 您能告诉我您的 PSE 等级是多少以及是否是 BT 4类吗?   

    您是否使用以下组合来实现71.3W 8级设置?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我不确定要检查哪一张表、但在按照您的要求放置跳线时、TPH LED 和 BT LED 亮起。 TPL 保持关闭。 那么我会说它是低高低?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    感谢您的答复。 是的、是 TPH/TPL/BT = L/H/L、这意味着仅分配6级或-5级功率。  

    您能分享您的 PSE 信息吗? 在这种情况下、您的 PSE 可能仅符合3类标准或处于功率降级模式。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我们的开关是 UTP5328S-PSD2000。 I aready 向 Utepo 确认我的开关是4型额定开关。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    您是否能够在分类期间测量 VDD VSS 电压?

    对于4类握手(TPH/TPL/BT = L/L/L)、您应该会看到5个手指(如下图所示)。  

    如果您看到4个手指、这表示3类握手(TPH/TPL/BT = L/H/L)。 PD CLB 电阻不是90.9 Ω、或 PSE 的功率分配有限、为60W。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    使用新以太网连接器修复的新 PCB。 以及我们获得的值  TPH/TPL/BT = L/L/L.  

    感谢您的支持和快速的回答。

    此致、

    Jeremy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    欢迎您! 我现在将关闭该主题帖、如果您还有其他问题、请回复或创建新主题帖。

    此致、

    Diang