This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:PoE 注入器设计

Guru**** 2502075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23731, TPS23881, TPS23881B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439734/tps23861-design-of-poe-injector

器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS23731TPS23881TPS23881B

工具与软件:

您好!

我想设计 功率范围高达60瓦的 PoE 注入器 . 我分享了一些链接以供参考、以便了解要求。

https://planetechusa.com/product/poe USB-163-IEEE-802.3-3at-gabite-high-mipro-joter-30W-mid-span-integrate/ poe

https://www.globtek.com/ds/poe pahkhqehqeEQg/ gt-96300-3656-t3-ap.html

我看到 TI PoE 控制器的某些器件、请参阅以下器件列表。 您是否有任何 PoE 注入器解决方案/参考设计可供我使用 开发全新的 PoE 注入器?  

TPS23861PWR 具有自主模式的2线对、2类、4通道 PoE PSE
TPS23861 IEEE 802.3at 四端口以太网供电 PSE 控制器
TPS23861PW
TPS23731RMTR 具有非光电反激式直流/直流控制器的 IEEE 802.3bt 3类1-4级 PoE PD
具有 No-Opto 反激式直流-直流的 TPS23731 IEEE 802.3bt 3型1-4类 PoE PD
视频
TPS2378DDAR 具有 AUX 控制功能的 IEEE 802.3at PoE 高功率 PD 接口
TPS23753APWR 具有增强型 ESD 穿越功能的 IEEE 802.3-2005 PoE 接口和隔离转换器控制器

你在这方面的快速反应将是非常可观的。

此致

Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    感谢您发送编修!

    对于60W 范围、您可能需要使用3类或-4类 BT 标准 PSE。 目前只有 TPS23881或 TPS23881B1可以针对该功率范围进行标准设计。 2线对端口需要1个通道、每个端口高达30W。 4线对端口需要2个通道、每个端口高达90W。

    TPS23881B:无论有无主机控制、8个通道都可以支持8个2-Paris 端口或4个4-Paris 端口或2线对/4线对混合

    TPS23881:通过主机控制、8个通道可以支持8个2-Paris 端口或4个4-Paris 端口或2线对/4线对混合

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    我对这一部分有点陌生。 如果您能为我提供 PoE 注入器设计的链接、文档或应用手册、我将不胜感激。在这里、我可以查看 PoE 设计中使用的组件(交流/直流转换器、控制器、RJ45、PHY、保护电路等)的架构、原理图和列表。

    非常感谢你在这方面作出迅速的反应。

    Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    感谢您的答复。

    您可以通过 https://www.ti.com/tool/TPS23881EVM-008查看 PSE 子卡原理图

    和 PSE 主板原理图下载 https://www.ti.com/tool/BOOST-PSEMTHR-007

    原理图位于 EVM 用户指南中。

    我将通过电子邮件向您转发 Altium PCB 原理图、希望他们为您提供帮助。   

    此致、

    Diang