This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:用于线路 UV 功能的 TPS23754

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440019/tps23754-tps23754-for-line-uv-function

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其他器件: TPS23731

工具与软件:

尊敬的 TI 员工:

我可以知道 TPS23754/6/1可以通过外部电路实现线路欠压软停止保护吗? 请帮助提供基准电路。

我们需要通过 ACF 提供这种保护、但我们不倾向于将解决方案更改为 TPS23731/4。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuo:

    感谢您发送编修!

    您可以在断电时钳制 CTL 引脚电压、从而钳制栅极引脚的栅极输出占空比。 您也可以调整次级侧误差放大器 电阻分压器、并在断电时使 Vout 低于正常 Vout。  但我觉得它们可能不是一种非常精确的控制方法。  

    此致、

    Diang