This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS75003:改善 TPS75003RHLT 的电源上升特性

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440384/tps75003-improving-the-power-supply-rise-characteristics-of-the-tps75003rhlt

器件型号:TPS75003

工具与软件:

您好!

请告诉我用于计算 TPS75003RHLT 上升时间的公式。

问题1。 LDO 的上升时间可以使用数据表中的公式16计算、但我是否理解公式16中的2.3和4.8x103是固定值、这是正确的? 换言之、上升时间是否仅取决于 CSS3?

问题2: 其中规定降压控制器具有一个软启动功能并且输出电压根据一个内部设定时间进行控制。 在哪里可以查看用于计算降压控制器上升时间的公式?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

     A1:是;上升时间仅取决于 CSS3。

     A2:否;降压控制器具有软启动功能、但不基于内部设定时间。 请查看其数据表中的"8.2.2.7软启动电容器选择(降压控制器)"部分。

    谢谢!

    Phil