This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:如何将 UCC39002与缺乏遥感输入的电源集成在一起

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440569/ucc39002-how-to-integrate-ucc39002-with-a-power-supply-lacking-remote-sense-inputs

器件型号:UCC39002
Thread 中讨论的其他器件: UCC29002

工具与软件:

我正在设计包含的电源系统 UCC39002负载共享控制器 . 我的电源目前使用具有单个的标准反馈拓扑 电阻分压器网络 连接到输出电压(.. VOUT 测试点 )以进行监管。 它没有专用的 遥感输入 (正负检测线)、用于直接测量负载端子上的电压。

UCC39002文档规定电源必须支持遥感、以便正确实现负载共享。 鉴于我的电源缺少遥感输入、我有以下问题:

  1. 如何调整我的现有反馈网络以与 UCC39002配合使用?

    • 能否通过修改反馈电路来推导出遥感信号等效值?
    • 是否可以添加外部检测线或对其进行仿真、而只需对设计进行极少的更改?
  2. 是否建议修改电路来将 UCC39002与使用电阻分压器进行局部调节的电源进行耦合?

  3. 在这种情况下使用 UCC39002而不使用传统遥感线路时、我预计会遇到哪些挑战或限制?

非常感谢您为将 UCC39002用于此类设置而提供的任何指导、应用手册或设计示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel、您好!  

    如果您的电源没有遥感输入、则必须创建一个遥感输入。  这是通过将反馈分压器网络的上电阻器(Rvs1)拆分为两个电阻来完成的。  ADJ 信号连接到这两个电阻器之间的抽头。  
    顶部的这个是 Radj 电阻器、其值根据 UCC39002计算器工具的设计相对较低。  底部的这个将变成值 Rvs1-Radj。   
    通常、Rvs1是如此之多>> Radj、因此简单地将 Radj 与现有 Rvs1串联就更容易了。  

    很抱歉、我不知道有任何明确解决此问题的应用手册。   

    从概念上讲、可以考虑将该情况视为添加与无限 Rsense 电阻(不是0欧姆)并联的 Radj。
    UCC29002 Excel 工具建议在没有遥感功能的情况下将 Rsense 的值设置为100kr、从而适应这种情况。  
    https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-GtQkXDHgDE/1.1/UCC29002_Design_Calculator .xlsx

    1和2是相同的问题、已在上面回答。  
    3:唯一的挑战是接触现有反馈分压器网络的顶部电阻器、并在其和 Vout 电源轨之间插入 Radj。   

    此致、
    Ulrich