This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:I2C 直通至 BQ25792

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440527/tps25750-i2c-pass-through-to-bq25792

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792TPS25751

工具与软件:

您好!

我的设计同时使用了 TPS25750和 BQ25792。 TPS25750的配置从 EEPROM 中加载。 我已经使用在线 GUI 在 EEPROM 上生成了二进制文件。

我现在发现自己需要在 BQ25792 (REG0E_MR Timer_Control、具体来说是 EN_CHG_TMR)内写入一个寄存器。 我将 BQ25792的 I2C 从器件引脚连接到 TPS25750的 I2C 主器件引脚、这样 TPS25750就可以配置 BQ25792。 这使从嵌入式控制器到 BQ25792进行交谈变得复杂化。

我如何通过 TPS25750实现该目的? 能否将 TPS25750置于 I2C 直通模式、以便从嵌入式控制器到 BQ25792进行通信? 或者可以使用补丁捆绑包更新来设置这些寄存器吗?

如果有任何帮助、将不胜感激