This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:正在寻找配套

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65911, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440392/tps65219-looking-for-a-lower

器件型号:TPS65219
Thread 中讨论的其他器件:TPS65911

工具与软件:

您好!

我正在寻找一款 低功耗 PMIC、它在2个电压范围为0.6V 至0.9V 的稳压输出上支持 DVS (降压稳压器更适合提高效率)。
这还应包括0.8V、1.2V、2x1.8V 的稳压器输出(此处也可以选择 LDO)。
2.5V - 4.25V 的输入电压范围。

待机模式下的静态电流:

  1. 仅提供1.8V 电压时、电流应小于1uA) (无负载)  
  2. 1uA 至2uA 时为1.8V + 0.6V + 0.7V (无负载)    

另外、如果一个 RTC 和一个1定时器从 STNDBY 唤醒并激活、这是一个优势并且我认为静态电流将增加。

电源或时钟输出。

 TPS65911的功能可以满足上述所有要求(它还包括一个充电器和备用电池、我不需要)

但对于 STNDBY、使用  

  1. 1.8V + 0.6V + 0.7V (1uA 至2uA (无负载)时)其静态电流以数十 uA 为单位。

在待机静态电流方面、PMIX 优于 TPS65219、或者其功能低于  TPS65911 但待机电流更好?