This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:关于上电序列

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521905, TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436636/tps65219-about-power-up-sequence

器件型号:TPS65219

工具与软件:

嗨、团队:

我们的客户使用的 TPS6521901的设置为不使用 Buck2。

在数据表中、LX_B2连接如果未使用则保持悬空。

我们是否还需要更改上电序列? 在 TPS6521901的 TRM 中、BUCK2启动序列的默认设置是在 ON 请求之后首先启动。

TRM : https://www.ti.com/lit/ug/slvuch3/slvuch3.pdf?ts = 1731292385380

如果不更改序列设置、是否可能导致 其他输出 无法启动?

此致、

Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    该序列等待每个电源轨稳定、然后再启用下一个电源轨。 如果元件安装在 Buck2输出端、它应该可以正常上电。 Buck2或 Buck2需要在 EEPROM 设置中禁用。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt-San:

    感谢您的答复。 我了解是否不使用 Buck2。 我们需要将 EEPROM 设置为在 LX_B2上禁用或安装分量(L 和 C)。

    如果我们更改 EEPROM 设置、您是否建议使用用户可编程的产品 TPS6521905进行大规模生产?
    我们担心用户可编程产品和预配置产品之间的支持条款和条件存在任何差异。

    不更改 EEPROM 设置、那么我们还可以增加 EEPROM 设置。 比 LX_B2上的 L 和 C 安装更简单吗?
    客户希望尽可能避免增加组件数量。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    有些客户使用 TPS6521905进行大规模生产。 有一家 TI 认证的第三方公司(Dediprog)为其他客户编程了此器件。 但是、硬件解决方案可能要容易得多。 需要 L 和 C 来支持降压稳压器电路、从而使 Buck2电压保持稳定。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt-San:

    如果我们订购对 TPS6521905进行编程的第三方、是否对量产有任何要求?

    TPS652101和 TPS6521905之间是否提供同样的支持、以便我们需要对更改了 EEPROM 设置的产品进行故障分析?

    我知道硬件解决方案中需要 L 和 C。

    此致、

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teritama-San:

    我认为第三方没有数量要求、但当量子大于10k 时、价格略低。 是的、TI 仍支持对 PTS6521905进行故障分析。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt-San:

    感谢您的回答。 我了解价格、即使 EEPROM 设置发生更改、TI 也可以同样支持 TPS6521901与 TPS6521905。

    最好的餐厅

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt-San:

    我在 下面的问题中拼写错误了器件型号。

    >如果我们需要订购产品更改 EEPROM 设置的故障分析、TPS652101和 TPS6521905之间是否提供同样的支持?

    在上述问题中、正确的器件型号不是  TPS652101、而是 TPS6521901。

    您是否以 TPS6521901回答了这个问题?

    此致

    Teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TPS65219的所有器件都将获得相同的故障分析支持。

    此致、

    Matt