This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电芯电压测量精度

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440330/bq76920-accuracy-of-cell-voltage-measurements

器件型号:BQ76920

工具与软件:

您好!

我目前在 BMS 设计中使用的是 BQ76920 AFE。 我能够安静地复制电池电压误差曲线、与数据表中的曲线类似:

我现在的问题是、为什么第一个通道 VC1始终比其余通道更关、如图所示? 这样做是为了特定的设计原因吗?

此外、是否有解释说明为什么 BQ76920只能使用3-5节电池进行测量? 为什么不能将其用于仅使用一个电池? 这与内部稳压器有什么关系吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    由于测量结构的内部设计、电芯1的曲线略有不同。

    由于运行器件所需的最低电源电压、对电芯有最低要求。

    此致、

    Max Verboncoeur