This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC30EVM:5V 命令

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440794/tps1hc30evm-5v-command

器件型号:TPS1HC30EVM

工具与软件:

您好!

EVM 上的当前设计使用3.3V 命令电平、但我们的 MCU 在5V 电平下运行。

能否使用接头的引脚2将 EN、DIAG EN 和 LATCH 连接到 MCU (5V)并使用跳线禁用 LDO?

此致、

Yufang Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YuFang:

    是、EN、DIAG_EN 和 LATCH 引脚可以使用其各自接头的引脚2连接到5V MCU。 要关闭 LDO 或将其接地、您可以使用跳线连接 J14上的引脚1和2。  

    谢谢!

    Rishika Patel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    如果 LDO 被禁用、它是否会影响电路板上的 FAULT 和 SNS 等功能?
    或者是否会根据5V 命令调整功能(电压)电平?

    谢谢你

    此致、

    Yufang Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YuFang:

    否、它不应影响故障和 SNS 功能、因为电压电平将根据 MCU 的5V 命令进行调整。 SNS 引脚可以通过强制 VSNSFH 的电压来报告故障、该电压与诊断使能电压成比例。  

    谢谢!

    Rishika Patel