This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:CHG 电压

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441720/bq76952-chg-voltage

器件型号:BQ76952

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户使用的是 BQ76952、他们发现在上电时 CHG 会关闭。

但当 VBAT 为46V 时、它们仍然将 VCHG 测试为45V。 他们害怕电流环路会流过电池。 为什么 VCHG 仍然存在电压波动?

如何控制常开的 CHG ,他们没有看到在 TRM 的 BAT 控制。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoey、您好!

    当器件进入关断模式时、所有保护 FET 都被禁用、因此在电池包端子处不提供电压。 对该模式进行了说明 第7.5节关断模式 功能和特性

    您能解释一下当您说‘VBAT 为46V 时测试 VCHG 为45V '时的意思吗? 您说当 BAT+为46V 时、CHG FET 看到的是45V 吗?

    如果您提到 CHG FET 在从睡眠模式转换到正常模式时处于关闭状态、您是否还记得检查 SLEEPCHG 位是否启用? 如果未禁用、CHG FET 将在 SLEEP 模式下被禁用以节省电力。 在中可以找到该位 第13.3.6.1节:Settings:FET:FET Options 中的信息 、对其进行了讨论 第7.3节睡眠模式。

    此致、
    Alexis