This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5149:电源管理论坛

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441611/lm5149-power-management-forum

器件型号:LM5149

工具与软件:

大家早上好、  

关于这个主题 e2e.ti.com/.../lm5149-lm5149-vout-to-vin-shottky-and-reserve-protect-function-question 不是那么清楚,在图中,如果二极管串联到 LM5149的 Vin 的意义... 有人能解释我吗?

我要和你谈谈。

Federico Battaglin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrico、

    请参阅以下两个选项、了解 HS MOSFET 体二极管的反向保护。

    希望这对您有所帮助、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    就芯片故障的效率和最佳覆盖范围而言、哪种是最佳解决方案?

    另外需要注意的是、在输入电压线和输入电压引脚之间有一个串联的二极管、需要这个二极管吗?

    Thks
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrico、

    我会将其直接放置在 FET Opt 2上、这样、快速瞬变电流的路径中就会产生电感、该电感可能大于 VIN 急剧下降(即 VOUT)时的电感。

    此外、还需要输入引脚上的二极管。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的,是的,我同意你的 OPZ 2作为最好的...

    但是、我们不了解 Vin 引脚处二极管的技术原因... 原因是不是要补偿 OPZ 1或2处二极管的压降?

    Thkd.
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrico、

    从 Vin 到输入引脚的二极管用于停止任何 反向电流流过器件。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还可以、是的。。。 但这个电势是否反向电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frederico、

    是的、这是可能的、尤其是当您使用 VCCX 时。  此外、如果开关节点上存在负电压摆幅、这也可能是一个问题。  希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将使用 VCCX (外部5V)、因为我了解要为有源 EMI 滤波器供电、需要使用 VCCX…… 是这样吗?

    Thks
    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrico、

    VCCX 仅有助于提高效率、AEF 不一定需要。

    David。