This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:支持灌电流/拉电流不匹配

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1407811/tps25730-sink-source-capable-mismatch

器件型号:TPS25730

工具与软件:

嗨、团队:

我对 TPS25730内 VBUS 电源开关在设置了功能不匹配位时的行为有疑问。  

下面的数据表对其进行了说明。  

这是否意味着设置了"能力不匹配"位时 VBUS 电源开关关闭?

因为 VBUS 电源开关会在连接 VBUS 时自动打开、所以我很担心供电设备在电池电量耗尽期间是否会关断  

上电过程。  

8.3.13灌电流配置

"当 PD 供电能力不符合运行条件时、设置"能力不匹配"位
供电。'

TPS25730是否具有 Vbus 放电(Vbus 端口和系统端口)功能?

如果它没有此功能、是否存在任何风险?

此致、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信治:  

    感谢您的咨询。  

    TI 今天有一个假日。   请预计会有一些响应延迟。  

    谢谢!

    舒布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:  

    是 TPS25730具有内部 VBUS 故障、该故障将根据 PD 规范导通以使 VBUS 放电。

    谢谢!

    Shubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubha-San:

    您是否也可以对问题的吹毛求疵发表意见?

    这是否意味着设置了"能力不匹配"位时 VBUS 电源开关关闭?

    因为 VBUS 电源开关会在连接 VBUS 时自动打开、所以我很担心供电设备在电池电量耗尽期间是否会关断  

    上电过程。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的信司:  

    当设置了"能力不匹配"位时、VBUS 电源开关将关闭。

    我是否可以知道使用的 ADCIN 设置?  当 PD 供电能力不符合工作电流时、设置"能力不匹配"位。 当工作电流设置为0A 时、不会设置"能力不匹配"位。

    谢谢!

    Shubha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shubha-San:

    我在下面的2个 E2E 主题中发现、当设置了"能力不匹配"位时、您对 VBUS 电源开关关闭的回答不匹配。  

    您能否仔细检查在发生功能不匹配时电源路径是否关闭或保持开启?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会查看随附的主题帖、并在下周初与您联系。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    设置"能力不匹配"位后、不会禁用电源路径(PPHV->VBUS)。 我对以前的错误沟通表示歉意。

    此致、

    Conner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conner-San:

    好的。 感谢您的确认。 我对此表示赞赏。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。 我要把它标记为已结束。

    此致、

    Conner