This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1117:+5日期代码后缀(与器件标识有关)

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1432029/lm1117-5-date-code-suffix-with-regards-to-part-marking

器件型号:LM1117

工具与软件:

关于+5生产日期代码指示符、生产日期代码的+5部分是否包含在包含生产日期代码的器件标识上? 即、对于生产日期代码为"2244+5"的器件、器件上的生产日期代码标记是否为 "2244+5"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zachary、  

    感谢您的提问。 是的、生产日期代码末尾的"+5"表示产品的延长保存期。 (即 YYWW+5 =生产日期代码+5年保质期)。  

    有关存储期的更多信息、请参阅 产品货架期常见问题解答。 如果您有任何其他问题、请在此处告诉我。  

    谢谢!  

    McKyla