This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:有关如何配置电池以减小100mA 的指导

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, EV2400, BQ27427, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441655/bq27426-guidance-on-how-to-configure-for-battery-smaller-the-100mah

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ27427BQSTUDIO

工具与软件:

您好!

我想知道是否可以获得有关如何为电池尺寸小于100mA 的电池配置 BQ27426的分步指南、我有 EV2400进行配置。

我已经链接了与 BQ27427相关的原始文章、但我看到我需要切换到26。

还有一个愚蠢的问题、配置好的电量监测计是否无法使用大于100mA 的电池?

感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Henry:

    本质上、您需要调整测量仪表上的电流。 这可以在 BQStudio 的校准部分完成。 例如、您可以将1000mA Current 调整为2000mA。 因此、电流读数将是实际值的两倍。 如果您执行此操作、则需要将所有与容量相关的寄存器按2倍缩放(例如设计容量)。 该测量仪仍应与大于100mA 的测量仪一起工作、但可能不是完全准确。

    此致、

    Adrian