This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:无法使用0x55地址读取 BQ28z610-R1。

Guru**** 2646645 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ20Z45, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441743/bq28z610-r1-can-not-read-bq28z610-r1-by-using-0x55-address

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我的客户有关于 BQ28z610-R1的问题。

这些器件无法通过使用0x55地址来读取 BQ28z610-R1。

以下是 错误条件:

IC:BQ28z610-R1。

I2C 地址:0x55

操作系统: Android 8.1 , Android 11.

内核:4.4、4.19.

驱动程序:bq27xxx_battery.c

 

错误条件:

I2C 寄存器读取失败

失败类型:

  1. 读取失败。
  2. 0.
  3. -6.

 

导通电池:

       bq20z45和 bq25746已通过。

您会为我们提供您的建议还是 Android 驱动程序?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们目前不支持 Android 驱动程序。 我们建议尝试使用 EV2400和 BQStudio 来尝试与器件通信。 如果您无法 与设备通信、则设备可能有缺陷。

    此致、

    Adrian