This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27402:查找 LM27402功耗计算公式

Guru**** 2812735 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441588/lm27402-seeking-formula-for-power-consumption-calculation-of-lm27402

器件型号:LM27402

工具与软件:

以下是您可以在论坛上使用的帖子:


大家好

我目前正在使用 LM27402稳压器、我正在尝试计算我的应用的总功耗。 输入电压(Vin)为12V、输出电压(Vout)为5V、负载电流(ILOAD)为19A。

有人可以分享用于计算 LM27402在这些条件下的功耗的公式或方法吗? 我知道它同时涉及稳压器的效率和功率耗散、但我想清楚地说明如何将所有因素都考虑在内。

提前感谢您的帮助!

此致、

Hemant