This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG2100EVM-078:开关频率

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG2100R044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441740/lmg2100evm-078-switching-frequency

器件型号:LMG2100EVM-078
主题中讨论的其他器件:LMG2100R044

工具与软件:

团队成员、您好!

在用户指南中、开关频率最高仅不超过500kHz。

但在数据表中指出、栅极驱动器最高能够进行10MHz 开关。

该 EVM 可以切换到至少1MHz 吗?

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    正如您在数据表中指出的、LMG2100R044可以以超过1MHz 的速度切换。
    在 EVM 用户指南中、我们限制了开关频率、以防止过大的硬开关损耗、这可能会使器件过热。 由于大多数客户将在500kHz 或以下开关、这通常不是问题。

    您可以绝对地将开关频率提高到1MHz 以上、但必须使用热像仪或热电偶监测结温、以防止过热。
    该器件采用顶部冷却、因此您要么需要拆下散热器来查看/测量高侧、要么尝试在连接了散热器的器件一侧安装一个热像仪、以便查看器件和散热器接口处的热量。

    谢谢!
    Zach Sovero.