This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:验证 BQ24650RVAR 的原理图

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435428/bq24650-verify-the-schematics-of-bq24650rvar

器件型号:BQ24650

工具与软件:

请验证示意图。 分享有价值的评论。

e2e.ti.com/.../solar-mmpt-ti.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rony、

    我建议参考 BQ24650原理图检查清单:e2e.ti.com/.../BQ24610_5F00_BQ24650_5F00_Schematic_5F00_Checklist-_2800_33_2900_.pdf

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将20V 太阳能电池板和12V 适配器连接到同一太阳能充电控制器输入端(我的电池最大充电电压为12.6V、标称电压为11.1V)是否安全?或者有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rony、

    我不建议将两个电源连接到同一个输入。 可将 BQ24650与 外部电源多路复用器结合使用。 我不支持电源多路复用器、因此您必须发布与电源多路复用器相关的新问题。

    此致、

    Christian。