This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD23280F3:将 PMOSFET 用作电池反向保护时出现问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD23280F3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437216/csd23280f3-issues-using-the-pmosfet-as-battery-reverse-protection

器件型号:CSD23280F3

工具与软件:

您好!

我确认所有有故障的  CSD23280F3 PCB 在用  DMG2305UX 替换它之后、一切都按预期工作。 请为我们的应用提供解决方案或替代器件建议

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    感谢您的咨询。 您能否分享一下您的原理图。 如果您不想在这个公共论坛上分享,您可以通过私人消息将其发送给我。 我向您发送了朋友请求。 CSD23280F3是一款具有基板栅格阵列(LGA)可焊接焊盘的芯片级器件。 没有塑料封装。 由于这是一个具有可焊接焊盘的硅片、因此我们建议不要探测器件的主体、因为它可能会出现缺口或破裂、这会影响 FET 的电气性能。 根据您的说明、听起来 FET 没有打开。 您是否已确认 VGS 处于正确的电压? 当在漏极上施加电压时、FET 的体二极管最初会导通、将源极电压拉至高于栅极电压、从而开启 FET。 当 FET 导通时、漏极到源极的压降应该非常小。 如果 FET 未导通、则从漏极到源极的压降应该大约为二极管压降。 您是否遵循了 FET 数据表中 PCB 封装和丝印板开口的建议? 这对于成功地将这些 FET 组装到电路板上至关重要。 器件的主体(基板)以电气方式连接到 FET 的源极。 我期待您的答复。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    我们决定 从设计中删除 CSD23280F3、然后返回到之前的 DMG2305UX PMOSFET。 在项目的当前状态下、我们不能浪费时间来寻找这个问题。 但我仍然想 了解问题的根源。

    -关于占地面积,我们遵循数据表第9页的推荐模式。 我只是关注同一页的模板布局、发现阻焊层边缘与焊盘本身不匹配?  

    -事实上的问题是 FET 不是打开,但我不明白为什么一些 PCB 工作良好,而其他没有。 可能在组装过程中发生了问题、部件损坏、但 使用显微镜进行目视检查时、我们没有发现有工作的 PCB 与没有工作的 PCB 之间存在任何差异。

    -我认为对于我们的应用而言,漏极和源极之间的压降0.2V 是一个非常高的压降。 同样、 在完全相同的 PCB 和条件下使用 DMG2305UX 时、不会出现该压降

    -注意到,身体连接到源

     

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

    很遗憾听到您从设计中移除了 TI FET。 也许当您可能会重新考虑的另一个项目有更多时间时。 关于模板设计、请参阅下面链接中的 FemtoFET SMT 指南。 TI 建议使用阻焊层限定(SMD)焊盘、而不使用非阻焊层限定(SMD)焊盘。 两个较小焊盘上的模板偏移是为了提高焊锡膏传递效率。 它还保持焊盘之间的分离以防止焊料桥接。 正如我在之前的回答中提到的、这是一个芯片级 LGA 器件、因此在组装过程中必须小心、以防止芯片出现缺口和/或破裂。 我们已经看到性能下降、表现为组装和处理过程中会由于机械原因而产生更大的漏电流。 下面的第二个链接是有关解决这些器件组装问题的应用手册。 我同意、在 FET 处于导通状态的应用中、0.2V 的电压过高。 这就是我让您检查栅极电压以查看它是否实际上足够低的原因。 如果不能、这可能提供有关应用中所发生情况的一些线索。 请告诉我、我还能做些什么来为您提供支持。

    https://www.ti.com/lit/ug/slra003d/slra003d.pdf

    https://www.ti.com/lit/pdf/slvafh0

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    跟进以查看您的问题是否已解决。 由于您正在从设计中移除该 TI 器件、是否可以关闭此主题? 请告诉我。

    谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco:

    由于我尚未收到回复、因此我假设您的问题已解决、将关闭此主题。

    谢谢!

    John