This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86638:TPSM86638RCGR 的使用方法是否正确?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441551/tpsm86638-is-the-usage-method-for-tpsm86638rcgr-correct

器件型号:TPSM86638

工具与软件:

电路图是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    C206:请根据数据表中的说明连接一个最小22nF 的电容器。

    他对我很好。

    谢谢、此致。