This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2611:我需要差动5.6V 和3.3V LDO 设计。

Guru**** 2571465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1441305/lm2611-i-need-differential-5-6v-and-3-3v-ldo-designs

器件型号:LM2611

工具与软件:

尊敬的专家
在 ADC-DAC 设计中、我需要单输入电源提供各种输出电压。 这可以通过不同的产品和设计来实现。

请您在性价比方面帮助我使用哪些产品和设计。
输入电压:最小值+12VDC 和最大值+30VDC。
所需的输出电压;
V1:+3.3VDC @ 1、5A 作为主系统电源。
V2:+5.6VDC @500mA 作为运算放大器和 IC 馈电。(不应超过6V)
V3:-5.6VDC @500mA 作为负电压-运算放大器馈电。
如果您提供您的宝贵意见和建议、我很感激您的意见和建议。
此致
Volkan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Volkan:

    在轻负载条件下您是否需要固定的开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Andy、来自伊斯坦布尔的问候。  首先感谢您的答复。

    在轻负载条件下您是否需要固定的开关频率?

    是的、您答对了。
    您的宝贵意见和建议对我很重要。 我想分享我的一些情景、这些情景可能在我的脑海中出现、如下所示。
    假设输入电压范围为12-24V、
    情景1;
    首先;+ 24VDC >可调降压转换器拓扑、具有正确的组件、在最大1.2A 时的直流电压>+5.6V 加载条件
    第二个;最大值为+5.6V 直流> LDO >+3.3V 直流1.2A 加载条件
    第三个; +5.6V DC >反相降压/升压拓扑>最大负载条件下的-5.6V DC 0.5A

    场景2;
    首先;+ 24VDC >可调降压转换器拓扑、正确的组件在电流为2A 时>+3.3V DC
    其次;+3.3V DC > Sepic 拓扑>+5.6V DC 0.5A 和负电源。
    但此时、由于采用保留二极管、负电源将降低约-4.9V。

    我一直处于反相降压/升压、SEPIC 和 Cuk 转换器拓扑:((

    您能否以最简单、最有效的方式指导我使用正确的产品进行正确的设计?
    非常感谢。   
    Volkan