This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:静态电流消耗

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36015-Q1, LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440340/lmr36015-q1-quiescent-current-consumption

器件型号:LMR36015-Q1
Thread 中讨论的其他器件: LMR33620

工具与软件:

嗨、团队:

我想澄清一下 LMR36015-Q1 IQ 规格的要点:DS 第1页说明 IQ 为26uA、第8.5节(PFM 型号中最大36uA)和图也是如此  

但在应用曲线图50中、显示了在整个 Vin 范围内 IQ > 20mA:我看到器件的 OPN 显示其处于 FPWM 模式:该曲线是否是在 FPWM 模式下估算器件 IQ 的良好代理? EC 部分仅规定了 PFM 型号。

此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安托万、您好!

    这是指闭环系统中从电源汲取的输入电流、而不仅仅是 Iq、因此它不是估算器件 Iq 的良好代理。 不过、如果在 FPWM 模式下运行、器件 IQ 通常不是主要问题。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    我看、如果在 FPWM 模式下使用器件、并且平均输出电流降至纹波电流除以2以下、那么我想我们进入一个区域、在这个区域中电感器电流在 CCM 中变为负值、因此、由于这个反向电流、低侧 FET 中将有损耗。

    而在 PFM 中、实际使用的是 DEM、这意味着低侧 FET 会在电感器电流变为0时立即打开、从而实际上进入 DCM。

    是否有具有2.2MHz 固定版本、自动模式和可调输出的 P2P 转换器?

    Br Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    跟进问题:图50显示、在 FPWM 模式下、该输入电源电流不是恒定的过压:这是因为当 Vin 接近 Vout 时、为了考虑 HS FET 的最短导通时间并保持调节、频率会降低、从而导致效率升高?

    此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安托万、您好!

    我们拥有 LMR33620、它在36Vin、2A 输出下非常符合您的规格。 如果您需要更高的输入电压、目前没有任何可调输出、自动模式和2.1MHz 的器件、但我们最接近的是具有可调输出、自动模式和1MHz 的非 Q 级版本。  

    而且输入电流随输入电压变化、在低电压下、频率降低到相对于最短关断时间的程度;随着输入电压增加、开关频率增加到在2.2MHz 处保持一致的程度、这增加了汲取的电流、然后在高输入电压下、该器件可能会进入最短导通时间、所以频率再次降低、从而降低开关频率和消耗的电流。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Richard