请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM66100 工具与软件:
大家好、团队成员:
我使用的是 LM66100DCKR 器件。 我们想了解有关体二极管正向压降的更多信息。 在数据表中、VFWD 被称为0.5V (典型值)、其最大压降为1.1V。
问题1:
如果我的负载连续消耗500mA、那么体二极管的压降是多少。
问题2:
什么是温度变化时体二极管压降的上升幅度。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
大家好、团队成员:
我使用的是 LM66100DCKR 器件。 我们想了解有关体二极管正向压降的更多信息。 在数据表中、VFWD 被称为0.5V (典型值)、其最大压降为1.1V。
问题1:
如果我的负载连续消耗500mA、那么体二极管的压降是多少。
问题2:
什么是温度变化时体二极管压降的上升幅度。