主题中讨论的其他器件:AWR2944、 LP87745
工具与软件:
状态:LP87745和 AWR2944雷达系统
问题: 当环境温度升高到85℃ 时、PMIC 将重新启动每个通道的输出电压、显示输出电压同时下降。 当温度快速下降时、器件将恢复正常。 请问这种现象是否是因为芯片温度检测模块损坏所致?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
状态:LP87745和 AWR2944雷达系统
问题: 当环境温度升高到85℃ 时、PMIC 将重新启动每个通道的输出电压、显示输出电压同时下降。 当温度快速下降时、器件将恢复正常。 请问这种现象是否是因为芯片温度检测模块损坏所致?
您好!
是环境温度还是结温? 您是否测量了器件 关闭时 PMIC 表面的温度?
该事件之后将立即得到什么中断呢?
您是否已尝试读取下列寄存器位。
TSD_ORD_INT --表示发生了有序关机。
TSD_IMM_INT --表示发生了立即关机。
TWARN_INT --表示已 发出警告。
最好知道器件的完整器件型号。 以便我们能够知道配置了哪些温度设置。
据我所知、在 85℃ 器件温度下、PMIC 不会关闭。
此致、
Ishtiaque
我们在85℃ 温度箱下测试了环境、当我们打开看门狗时、看门狗不会重启。 然而、一直存在的问题是在这么高的温度下、PMIC 故障报告了 BUCK1的异常输出电压、这当前是一种欠压异常。 但是、我们使用万用表测试了输出电压和 FB 电压、两者都在正常范围内。 因为我们的其他产品也有相同的软件和硬件,但只有这一个产品有这样的问题。 是 PMIC 本身引起的吗? 我在显微镜下观察到 PMIC 的外观、发现没有异常。
器件型号:LP87745-Q1
工具与软件:
尊敬的 Expert:
我们的产品使用的是 LP87745和 AWR2944。 原理图与 AWR2944 EVM 几乎相同。 一个 。(每台200pcs 中的1个) LP87745报告了当室温> 80℃Δ T 时的欠压情况
我们测试了1.8V 电压、即1.795V、不超过我们设置的6%容差。 纹波电压 也与正常情况相同。
这种欠压故障的绝经是什么?
器件型号:LP87745-Q1
工具与软件:
尊敬的 Expert:
我们的产品使用的是 LP87745和 AWR2944。 原理图与 AWR2944 EVM 几乎相同。 一个 。(每台200pcs 中的1个) LP87745报告了当室温> 80℃Δ T 时的欠压情况
我们测试了1.8V 电压、即1.795V、不超过我们设置的6%容差。 纹波电压 也与正常情况相同。
这种欠压故障的绝经是什么?
尊敬的 Jiang:
范围不够清晰。 您也可以包括 nINT 信号并在该信号上设置触发、以便您可以捕获发生此 UV 故障时的事件。 您可以借此捕获另一个电压轨、例如1V 和 VCCA。
1.最后一个范围不清晰我无法读取范围设置。 但问题是、为什么电压轨似乎具有间歇性周期性突发?
2.是否可以共享中断寄存器转储信息以了解是仅发生了中断还是存在其他情况?
3.您是否测试过将 UV 屏蔽为1.8V ? 之后是否也会发生这种情况?
4.您知道铁路的装载条件是什么吗? 据我所知、AWR2944 1.8V 最大负载是800mA、那么该值大还是低?
5、当您说环境温度高于80°C 时,您是否知道管芯温度有多高? 您能检查管芯温度吗?
此致、
Ishtiaque
尊敬的 Jiang:
范围不够清晰。 您也可以包括 nINT 信号并在该信号上设置触发、以便您可以捕获发生此 UV 故障时的事件。 您可以借此捕获另一个电压轨、例如1V 和 VCCA。
1.最后一个范围不清晰我无法读取范围设置。 但问题是、为什么电压轨似乎具有间歇性周期性突发?
2.是否可以共享中断寄存器转储信息以了解是仅发生了中断还是存在其他情况?
3.您是否测试过将 UV 屏蔽为1.8V ? 之后是否也会发生这种情况?
4.您知道铁路的装载条件是什么吗? 据我所知、AWR2944 1.8V 最大负载是800mA、那么该值大还是低?
5、当您说环境温度高于80°C 时,您是否知道管芯温度有多高? 您能检查管芯温度吗?
6.您能否提供信息、说明您是使用了 LP877451A1RXVRQ1生产材料还是预生产、以及在可能的情况下、您是否可以提供您何时从 TI 订购该材料的时间安排?
7、硬件开发的项目阶段是什么?
此致、
Ishtiaque
1.最后一个范围不清晰我无法读取范围设置。 但问题是、为什么电压轨似乎具有间歇性周期性突发?
这是 示波器的交流电压设置。 为了测试纹波电压、雷达电流消耗以周期为单位进行老化。 因此输出电压具有以周期为单位的纹波。
2.是否可以共享中断寄存器转储信息以了解是仅发生了中断还是存在其他情况?
我们选择 NINT 和热复位、当复位计数器满足时进入失效防护阶段。
3.您是否测试过将 UV 屏蔽为1.8V ? 之后是否也会发生这种情况?
我们 稍后可以尝试
4.您知道铁路的装载条件是什么吗? 据我所知、AWR2944 1.8V 最大负载是800mA、那么该值大还是低?
是的、电流不超过0.5A。
5、当您说环境温度高于80°C 时,您是否知道管芯温度有多高? 您能检查管芯温度吗?
这大约是136℃ Tj、120℃ T case
6.您能否提供信息、说明您是使用了 LP877451A1RXVRQ1生产材料还是预生产、以及在可能的情况下、您是否可以提供您何时从 TI 订购该材料的时间安排?
它是 LP877451A1RXVRQ1、
7、硬件开发的项目阶段是什么?
我们的项目将 在下个月 2024年12月进行 SOP
尊敬的 Jiang:
感谢您提供的信息。
[报价 userid="474289" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433717/lp87745-q1-overtemperature-abnormal-shutdown/5509934 #5509934"]1.最后一个范围不清晰我无法读取范围设置。 但问题是、为什么电压轨似乎具有间歇性周期性突发?
这是 示波器的交流电压设置。 为了测试纹波电压、雷达电流消耗以周期为单位进行老化。 因此输出电压具有以周期为单位的纹波。
[报价]1.你测量过这些波纹吗? 它们的 UV 和 OV 测量是什么?
2.在 OTP 中、LP87745A1RXVRQ1中、默认情况下、 BUCK1 OV/OTP UV 监控阈值为+/-4%。 不过、您提到它是+/- 6%。 那么我假设您要在器件上电后通过 SPI 更改它、请确认是否确实不是如此、但您知道 OV/AWR2944监控是在 UV 开始发出线性调频脉冲之前或者基本上开始运行之前还是之后发生了变化吗?
[报价 userid="474289" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1433717/lp87745-q1-overtemperature-abnormal-shutdown/5509934 #5509934"]2.是否可以共享中断寄存器转储信息以了解是仅发生了中断还是存在其他情况?
我们选择 NINT 和热复位、当复位计数器满足时进入失效防护阶段。
[报价]发生该事件时、您是否可以读取 INT_TOP 寄存器?
此致、
Ishtiaque
您好!
3. 当事件发生时、INT_TOP 寄存器为0x89 (正常工作时为0x98)[/QUOT]1.在事件发生时、可以读取所有相应的中断寄存器了。
例如、
INT_BUCK_BOOST 寄存器(48h)
INT_BUCK1_2寄存器(49h)
INT_BUCK3_BOOST 寄存器(4Ah)
INT_VIOLDO 寄存器(4Bh)
INT_VCCAA_VMON1寄存器(4Ch)
INT_STARTUP 寄存器(4Dh)
INT_MISC 寄存器(4Eh)
INT_MODULE_ERR 寄存器(4Fh)
INT_SEVERE_ERR 寄存器(50h)
INT_FSM_ERR 寄存器(51h)
INT_COMM_ERR 寄存器(52h)
INT_ESM 寄存器(53h)
2. 在屏蔽 1.8V 的 UV 时、它效果良好由于您确认通过屏蔽 UV、器件可以正常工作。 然后、您是否尝试过在活动期间检查范围并分析发生了什么情况?
如果不是、请这样做、说明为什么会触发 UV、以及在什么情况下发生 UV、该立场下的负载非常大、以至于电压轨下降到 UV 或发生其他情况。
还记得捕捉干净和缩放足够的范围镜头,以便可以生动地观察到现象。
此致、
Ishtiaque
[/quote]
您好!
感谢您提供的信息、提供的信息非常有用。
现在,由于默认情况下为器件设置的 UV 阈值是+/-4%,您是否可以尝试增加 BUCK1 VMON 阈值,
1.到-/+ 5%,然后看看你是否仍然得到中断。 如果是、则增加到-/+6%、并检查是否仍然发生中断
2.另一件事已经尝试了 ABA 交换方法测试? 尝试将 PMICA (有问题)焊接在正常工作的电路板上、查看问题是否出在器件上
此致、
Ishtiaque
尊敬的 Jiang:
好的、感谢您的确认。 您可以提交器件故障分析申请以获取 FA。 您可以查看以下说明、或联系当地的 TI。
https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html
您能确认最后一件事吗? 您最初报告了在高温环境中测试某些器件时、这些器件会出现问题。
此问题是否也会在室温下出现?
您确认的故障率也是1/200、对吧?
此致、
Ishtiaque