This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:采用共漏极配置的 LM7480-Q1的输出会随输入连接的不同负载而变化(通过机械开关供电)

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7480-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439889/lm7480-q1-output-of-lm7480-q1-in-common-drain-configuration-changes-with-the-different-loads-connected-on-input-power-supply-through-mechanical-switch

器件型号:LM7480-Q1

工具与软件:

团队、  

我们在设计中使用 LM7480-Q1。 我们可以看到、使用稳压电池电源向 IC 提供输入时没有问题、但我们看到 IC 的电源通过机械开关提供时有问题。  

设计参数:

设计要求和加载值:

 

设计参数

电流

工作输入电压范围(V)

12V 电池、9V - 16V (工作电压范围)、3.5冷启动和26V 快速启动电压、持续5分钟。

最大输出功率(W)

320W

最大输出电流(A)

20A

输出电容(uF)

1660 μ F

汽车瞬态抗扰度合规性

ISO 7637-2、ISO 16750-2

电池监测器比率

7:1

问题描述:

当输入电源通过机械开关时(我们看到开关在输入引脚(VBATT)上反弹)、我们不会间歇性地看到输出端的预期电压(OUT 引脚)。 此外、当我们更改 VBATT 上的负载时(例如:我们连接了一个小风扇、该风扇从同一 VBATT 线上获取电源、但从来没有出现过这个问题)、我们可以在 VBATT 上有一些负载的 OUT 引脚上看到预期的电压、并且我们没有在 VBATT 上看到不同负载时的预期电压。  

是否有任何想法、了解为什么会出现这种情况、以及我们可以采取哪些措施来使设计在所有测试条件下都能正常运行?

如果有任何建议、将不胜感激。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于我不打算在公共论坛上分享更多详细信息、请申请进行私人设计审查。 谢谢。

    我想传递一些更多的信息(在私人对话中)、说明我们认为是一个解决方案、但我们需要对设计解决方案有更多的信心。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keerthi:

    您可以在私人聊天中向我发送设计。

    此致、

    Shiven Dhir