This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837EVM:输出电压是否断续?

Guru**** 2560890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438414/tps56837evm-output-voltage-hiccup

器件型号:TPS56837EVM

工具与软件:

尊敬的先生:

我正在测试 TPS56837EVM、 我发现断电时输出电压异常。 我更改了分压器并将频率设置为800K。

我已经更改了输入电源、但这种现象仍然存在、但上冲脉冲变为一个。

是什么原因导致了这种现象

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao

    您能否分享当前原理图? Vout 和 Vsw 波形是否为? 负载是多少?

    您还可以测量 Vin 电压吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI、
    第一张是 Vout 和 Vsw、第二张是 Vin 和 Vout、空载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao

    您是否更改了 Vin 分压器或 Vout 分压器? 有多大的价值?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R1和 R2无变化。 FB 电阻器更改为 R6-20K 和 R7-1.02K 以获得12V 输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao

    让我检查一下、稍后再回来查看。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao

    随着 Vin 减小、Vin 变为低于 Vo_set、首先它将在最大占空比(压降)下运行、但随着 Vout 降低、它会触发 UVP、从而触发器件关断;然后器件尝试再次启动、因为仍然存在 Vin、EN 也为高电平、因此它再次进入压降和 UVP 条件。

    您可以设置 Vin UVLO 网络、使器件在 Vin 降至12V 以下之前关断。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、GUI、

        感谢您的讲解、我要将 Vin 输入电压降至16V 并增大 EN 引脚的导通阈值电压。

        谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 xiao

    我将关闭此主题帖、如果还有其他问题、请告诉我。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

        我还有一个问题、"但由于 Vout 较低、会触发 UVP"是 Vout 还是 Vin? Vout 是否也会触发欠压保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Xiao

    是的、它会检测 FB 的电压、如果 FB 低于设置的值、则会触发 UVP。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢