This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25980:我们可以将 BQ25980用作10A 输出电荷泵降压转换器吗?

Guru**** 2505395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25980, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440075/bq25980-could-we-use-bq25980-as-a-10a-output-charge-pump-buck-converter

器件型号:BQ25980
Thread 中讨论的其他器件: BQ25790

工具与软件:

Dears、

我的一个关键客户是寻求高效降压转换器(Vin 为20~28V、Vout 为输入电压的一半、Iout 最大值为10A)、预计效率高于98%、首选电荷泵模式转换器。 我 想知道 BQ25980是否是最符合客户规格的解决方案:

1.虽然 BQ25980是一款闪光灯充电器 IC、但其实际工作方式与2:1降压转换器类似。

~可以使用连接到 VBAT SENSE 的电阻分压器来将输出电压设置为10 μ V 14V 吗?

3.我们可以通过屏蔽相关的 SET 寄存器位来禁用 BUSOVP/BATOVP 吗?

4.为了输出10A 电流、我们可能需要并联2节 BQ25980  

5.建议的最大输入电压 BQ25980为22V、但绝对最大总线电压为28V、那么它是否可以承受28V 的稳定输入电压?

您能否帮助仔细检查是否存在针对此案例应用2个 BQ25980的任何进一步风险?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    Yangyang Wang 说:
    1. 尽管 BQ25980是一款闪存充电器 IC、但实际上它的工作方式与2:1降压转换器类似。[/报价]

    由于开关电容器拓扑的性质、BQ25980不调节充电电流。 相反、充电电流是输入和输出电压的函数。

    Yangyang Wang 说:

    可以在寄存器中禁用 BATOVP、但 BUSOVP 最多只能配置为22V。

    Yangyang Wang 说:
    4. 为了输出10A 电流、我们可能需要并联2个 BQ25980 [/报价]

    是的、1个 BQ25980可充电至高达8A、但2个 BQ25980可并联工作、从而为高达12A 的电流充电。

    Yangyang Wang 说:
    5. 建议的最大输入电压 BQ25980为22V、但绝对最大总线电压为28V、那么它是否可以承受28V 的稳定输入电压?
    [/quote]
    [/quote]

    不建议在绝对最大 VBUS 电压下运行 BQ25980、因为超过此规格无法保证器件的性能。

    此致、

    Alec Lehman

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec、ć

    感谢您发送编修。

    您提到"可以在寄存器中禁用 BATOVP、但 BUSOVP 最多只能配置22V"、但根据数据表、"1h = BUSOVP 标志不会产生 INT"、BUSOVP 也可能会像 BATOVP 一样被屏蔽、我是否正确?

    " VOUT 的绝对最大规格为11V"、这实际上是一个很大的问题、因为它 由硬件设计决定。 我可能需要与客户讨论如何降低 VIN 和 VOUT。

    BQ25980对 VOUT 负载电流跳变的瞬态响应情况如何? 我们是否曾对此进行过测试?

    除了这些要点之外、您是否对本应用案例的其他风险有任何进一步的评论?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    [报价 userid="54158" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440075/bq25980-could-we-use-bq25980-as-a-10a-output-charge-pump-buck-converter/5524773 #5524773"]您提到"可以在寄存器中禁用 BATOVP、但 BUSOVP 最多只能配置为22V"、但根据数据表、"1h = BUSOVP 标志不产生 INT"、BUSOVP 也可能按与 BATOVP 相同的方式屏蔽、我引用正确吗?

    可以屏蔽 BUSOVP 标志、这意味着跳闸 BUSOVP 时不会通过/INT 引脚向主机发送中断信号、但保护本身不会被禁用。

    BQ25980对 VOUT 负载电流跳变的瞬态响应情况如何? 我们是否进行过此项测试?

    BQ25980通常与 BQ25790等主充电器配合使用、该主充电器可处理预充电和充电终止、从而实现最高的整体充电效率。 这意味着 BQ25980通常用于为电池充电、并通过主充电器的 BATFET 提供系统负载、因此预计转换器将面临系统瞬变。

    除了这些要点外、您对本应用案例的其他风险有何进一步评论?

    BQ25980这种应用似乎可以实现、并且输出端可以使用电阻分压器。 目标是将输出电压设置为输入电压的一半。 如果您能提供有关客户系统的更多详细信息、将会很有帮助。

    此致、

    Alec Lehman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alec:

    由于电压限制、BQ25980可能无法支持此应用。

    非常感谢!