This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73100EVM:在负载下从 OVLO 条件返回的闭锁功能

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439124/lm73100evm-latch-off-returning-from-ovlo-condition-under-load

器件型号:LM73100EVM

工具与软件:

您好!

通过使用 EVM 板的(U2)一半、我看到 OVLO 条件消失后输出无法恢复、但只有在负载连接到输出时才会恢复。

1) VIN2 = 5.5V

2) 2) J9跳线已移除、VIN 连接到 J9的引脚2。 因此 EN/UVLO = VIN。

3) 3) OVLO2 TP17连接到开关式2.5V。

4) 13.5R 电阻负载连接到 VOUT2

我预计当 TP17 = 0V 时、VOUT 将= VIN、当 TP17 = 2.5V 时、VOUT = 0V。 实际上、施加 VIN 后、TP17首次从0V 切换到 2.5V、VOUT = VIN -> 0V。 但是、 即使 TP17恢复到0V、VOUT 也会保持为0V。

这种机制似乎是闭锁的、因为断开和重新连接 EN/UVLO 导线会恢复 VOUT (当 TP17 = 0V 时)。

我知道内部有用于热保护和反向电流的闭锁电路、但为什么该电路在初始导通时工作、而不是在 OVLO 事件之后工作?

此外、如果 VOUT 负载被移除、则一切都按预期运行- VOUT 会在移除 OVLO 条件后恢复。

我以前想在数据表中所示的优先级电源多路复用配置中使用 LM73100、这就是我重点介绍 OVLO 机制的原因。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    OVLO 应导致故障锁存。  

    正如您还提到的、只有在放置负载时才会发生这种情况。

    是否发现任何启动问题? 您是否能够探测所有信号以仔细检查其他信号是否符合预期、以及您是否能够与 Vin、Vout、电流共享波形。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    我在表中看到 OVLO 没有内部锁存? 否则、数据表中的 ORing 优先级电路会如何工作?

    不存在启动问题。 此 电路在初始导通时工作-即使存在负载也是如此。

    发生故障且 OVLO 返回至0V 后、我已测量 EN/UVLO、OVLO 和 PGTH、它们符合预期。

    按下 S2可恢复 VOUT。 我假设、由于 EN/UVLO < VSD (f)、内部锁存的故障将被清除、从而打开内部 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    [报价 userid="631341" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439124/lm73100evm-latch-off-returning-from-ovlo-condition-under-load/5525358 #5525358"]由于 OVLO 内部无法锁存、我阅读了该表? 否则、数据表中的 ORing 优先级电路会如何工作?
    [报价]

    是的、我在写上一个答案时输入了一个拼写错误。 我想强调的是、OVLO 不应导致故障锁存。  

    [报价 userid="631341" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439124/lm73100evm-latch-off-returning-from-ovlo-condition-under-load/5525358 #5525358"]我测量的 EN/UVLO、OVLO 和 PGTH 符合预期。

    你是否有任何波形?

    此致、
    Arush