This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:TPS259830ONRGER

Guru**** 2519700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440625/tps25983-tps259830onrger

器件型号:TPS25983

工具与软件:

TI 建议使用保护肖特基二极管来解决由于电感负载切换而导致的负瞬态、并且它必须在物理上靠近 OUT 引脚。 我对了解更多有关这方面的信息很感兴趣。 我们是否需要放置一个二极管来抑制开关时电感负载产生的反电动势?  

您是否对此问题有任何模拟?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

    二极管有助于在输出端快速关断期间钳制输出端的负电压。

    否、我没有任何仿真结果。

    这是我做过的其他一些测试的示例。 这不是 TPS25983器件提供的。 仅供参考。 如果您观察到、在输出短路期间、Vout 将变为-1.5V。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您提供的信息。 为解决上述测试中-1.5V 的问题、
    1.您会推荐哪种肖特基二极管? 是否必须注意二极管击穿电压?  
    2.如果没有二极管来钳制感性负载产生的输出端的-ve 电压、这个电压对电源有什么影响呢?

    谢谢!
    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:

    1. 您会建议使用哪种肖特基二极管? 是否必须注意二极管击穿电压?  [报价]

    2. 如果您没有二极管来钳制由感性负载产生的输出端上的-ve 电压、那么该电压对电源有何影响?[/QUOT]

    将会超出器件的绝对最小值。 内部 ESD 保护二极管会流过此大电流、这会损坏二极管或器件。

    此致、
    Arush

    [/quote]