This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:原理图审阅

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440046/tps92360-schematic-review

器件型号:TPS92360
Thread 中讨论的其他器件:TPS61169

工具与软件:

你(们)好

请查看 TPS92360DCKR 原理图  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    LED 灯串电压是多少? LED 灯串电流似乎是2*8=LED 16mA、但当前您使用10欧姆电阻将电流设置为20mA。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    VOUT = 30V

    Iout = 20mA

    LED 配置总成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemry、

    可以使用 TPS61169、但请注意总电流为20mA、但 IC 无法保证每个灯串都具有10mA。 均匀性与 LED 灯串本身有关。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    明白了、谢谢。