This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:将电池连接到电路后电感器烧毁

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24193, BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1440721/bq24193-inductor-burned-up-after-connecting-battery-to-circuit

器件型号:BQ24193
Thread 中讨论的其他器件: BQ25792

工具与软件:

我正在使用 BQ24193为锂离子电池充电。 由于我仅将其用于电池充电系统、但出于其他实际考虑、我使用此 IC、这有点言过其实。 我找不到任何有关如何处理未使用的 VSYS 输出的有用文档、除了一篇有关 BQ25792的文章、其中这个人询问了对未使用的 VSYS 引脚的要求(像我一样、但他们询问是否需要无源器件)。 我已经使用无源器件设计了电路、因为我怀疑它们对于反馈和调节是必要的、但是、当我测试电路时、电感器会变得非常热、并被 PCBA 烧毁。 起初、我认为 LED 已经打开!

我对为什么会发生这种情况感到困惑。 电感器的额定电 流仅为15 mA (为2.2uH 0603 1.15欧姆)、但由于没有功耗、因此我认为我不需要比这更高的额定电流。 对于数据表中的每个示例电路、有两个10uF 电容器和一个47nF 电容器。 关于 VSYS 输出的工作方式、我不知道有什么吗? 我认为这可能是流入电容器的高浪涌电流、但这似乎是持续电流、因此我对此有疑问(可以随意不同意)。

如果有人能帮助我了解正在发生的事情、我会很感激。 我应注意的是、下面的原理图截图中有一个拼写错误、电感值确实为2.2uH、而不是2.2mH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好

    电池充电电流来自 VSYS。  您看到的额外电流将流入 SYS 引脚、然后通过 Q4 (内部)流入电池。   

    增加电感器尺寸应该可以解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这当然是有意义的。 我认为这是与电池充电路径分开的电流路径。 我将尝试增大电感器的大小以匹配最大充电电流。 感谢您的帮助!